This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:I2C 配置问题。

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1131117/cc2650-i2c-configuration-issue

器件型号:CC2650

大家好、

以下是客户的请求:

如果客户 I2C 引脚配置为推挽输出、会对数据读取产生什么影响吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    在  I2C TI 驱动程序的 I2C_open -> I2CCC26XX_initiio 期间重新配置 GPIO。  在 I2C_Close 之后、也会取消分配/释放这些引脚、以便在使用 I2C 后、这些引脚可以执行单独的功能。  因此、引脚初始化为什么都无关紧要。  客户是否在其设置中观察到其他情况?

    此致、
    Ryan