This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:在 LP-CC2652RSIP 中使用的 CC2642R

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP, CC2652RSIP, CC2642R, LAUNCHXL-CC26X2R1, UNIFLASH, CC2652R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1130071/cc2642r-cc2642r-used-in-lp-cc2652rsip

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LP-CC2652RSIPCC2652RSIPLAUNCHXL-CC26X2R1UNIFLASHCC2652R

大家好、

很高兴与您交谈。 我的客户对 CC2642有疑问。

他们应用 LP-CC2652RSIP 进行评估、然后尝试 将 CC2652替换为板载 CC2642、以便评估 CC2642的性能。  然后发现可以对器件进行编程但无法启动。 您能帮助解释原因吗? 非常感谢!

BRS、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

     LP-CC2652RSIP 使用 CC2652RSIP 器件、该器件包含48MHz/32kHz 晶体振荡器和封装内的直流/直流无源组件。  由于 CC2642R 器件不能出现同样的情况、并且没有可用的 CC2642RSIP 产品、因此客户需要使用 LAUNCHXL-CC26X2R1 LaunchPad 和 SDK 示例代码。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的支持!

    很抱歉我犯了个错误。 客户在  LAUNCHXL-CC26X2R1上尝试过、但仍无法启动。 您对此有什么建议吗?  

    BRS、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 LAUNCHXL-CC26X2R1上的 CC2652R 换成 CC2642R 不会出现问题。  他们是否在编程前擦除了所有存储器、是否可以使用 Uniflash 读取器件存储器?  他们尝试编程的示例项目是什么、他们是否可以从简单 的计时 演示开始?  请测试多个电路板、并确保已干净地执行换用、不会出现焊料错误或损坏 IC。

    此致、
    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 此问题已解决、原因是无法启动版本 C、但版本 E 正常。 现在是否尚未生成版本 C?  

    BRS、Sherman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    SimpleLink 修订版 C 器件是预制器件、自2019年以来一直未上市。  请参阅以下 E2E 常见问题解答帖子: https://e2e.ti.com/f/1/t/767777 

    我建议您立即弃置版本 C、仅使用版本 E 之后的版本。

    此致、
    Ryan