This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何修改 CC1352P7-1开发套件 CCS syscfg 以将 PA 操作切换到(BLE) 2.4频带而不是低于1GHz 频带?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1130541/cc1352p7-how-to-modify-cc1352p7-1-dev-kit-ccs-syscfg-to-switch-pa-operation-to-ble-2-4-band-instead-of-sub-gig-band

器件型号:CC1352P7

我们使用 的是 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29 SDK。

我们的 CCS 项目使用具有 BLE 和专有 Sub-GHz 协议的 DMM。  

我们已成功使用 CC1352P7-1开发套件、PA 已针对低于1GHz 频带进行配置。

在 Sub-GHz 频带传输中(正确)发出射频开关 PA 控制信号。

我们已推出基于 CC1352P7-1开发套件的硬件设计。

我们设计的不同之处在于 PA 路径针对2.4频带(BLE)进行了优化并将与之配合使用。

我一直在尝试 在 syscfg 中将 PA 控制信号重新映射到2.4频带(BLE)路径。

1.在 RF Stacks->Custom->Custom PHY Settings->PHY Properties->High PA 下更改为未选中。

2.在 RF Design 下-> RF Design 下->为设定为2.4 GHz 的频带分配高 PA

3.在 BLE->Radio Configure BLE Radio Settings->BLE Radio Configuration->High PA 下更改为 Selected。

4。SYSCFG 保持 LP_CC1352P7-1板的设置状态。

 

通过这些更改、我可以编译并成功运行、但在使用逻辑分析仪进行检查时、我从未看到射频开关 PA 控制信号生效。

此外、 与 非 PA BLE TX 路径相比、BLE 传输的功率输出相应地较低。

 在 rf_elingdeOverridePointeres()中调试代码时,我看到了这一点

*pRegOverrideTxStd = radioSetup->ble5_pA.pRegOverrideTxStd;
*pRegOverrideTx20 = radioSetup->ble5_pA.pRegOverrideTx20;

都分配了 ble5_PA 配置中的 NULL 指针。
如果未配置这些覆盖项   、PA 信号将不会生效。

显然 、在 syscfg 之外需要进行一些更改、以便为 BLE 正确设置 PA 覆盖表、从而使其能够在 PA 路径上传输。

我 一直在尝试 修改 syscfg 脚本文件、但未成功。

 

这似乎是一个非常简单的配置更改、因此我们非常感谢您为实现这一工作所提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    该主题中描述的过程是否适合您?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099202/cc1352p7-error-in-sysconfig-when-switching-to-20dbm-rf-design

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、我昨天找到了这个链接、并尝试按照说明操作、但它与我的案例略有不同、我无法使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将检查我们是否可以根据您的情况调整该程序。 这两个板之间没有太多差异。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、问题似乎与 SDK 中的错误有关、该错误将最终得到修复。 但是、下面是一个允许您在定制板上启用2.4GHz 高 Pa 的过程。

    1:修补6.20 SDK

    将该存档文件的内容应用到 SDK 安装中。

    e2e.ti.com/.../SDK620_5F00_patch_5F00_cc1352P71_5F00_highPA.zip

    这将增加使用 LP_CC1352P7-2设置到定制板的可能性。

    2:SysConfig 更改

    这基于 simple_peripheral 项目。

    答:切换到使用定制板

    单击右上角的板菜单、然后单击"使用定制板"

    B:选择对讲机设置

    您现在可以选择以下对讲机设置。

    更改广播集上的 TX 功率使我们能够看到高 PA 引脚最终生效。

    请告诉我们您的一方的结果、

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我修补了 SDK、但为了切换到 LP_CC1352P7-2配置、我还必须创建一个 source\ti\boards\.meta\LP_CC1352P7_2.syscfg.json 文件。 我刚刚复制了_1文件并进行了一些编辑、将其映射到-2。

    现在、我看到 PA 控制信号正常工作、功率输出明显更高!

    感谢你的帮助。