请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R-Q1 尊敬的 TI 团队:
我们的客户对 CC2642R-Q1的 GPIO 配置有一些疑问、需要确定如何分配 UART、SPI、I2C、INT、PWM。 在其项目中、需要2个 UART、2个 SPI、2个 I2C 和12个 INT。 您能给我们一些建议吗?
谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我们的客户对 CC2642R-Q1的 GPIO 配置有一些疑问、需要确定如何分配 UART、SPI、I2C、INT、PWM。 在其项目中、需要2个 UART、2个 SPI、2个 I2C 和12个 INT。 您能给我们一些建议吗?
谢谢、
此致
尊敬的 Lumina:
CC2642R-Q1具有以下硬件通信资源:2个 SPI、2个 UART 和1个 I2C。 可以在任何 GPIO 引脚上配置这些引脚。 通过使用 Sensor Controller Studio 中 的位 bang 软件解决方案并使用启用传感器控制器的引脚、可以满足剩余的 I2C 要求。 这些接口组合在一起将需要大约16个引脚、为中断引脚留出15个引脚、中断引脚也可以从任何 GPIO 进行配置。
此致、
Ryan