This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642R-Q1 GPIO 配置问题

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1131364/cc2642r-q1-question-of-cc2642r-q1-gpio-configuration

器件型号:CC2642R-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们的客户对 CC2642R-Q1的 GPIO 配置有一些疑问、需要确定如何分配 UART、SPI、I2C、INT、PWM。  在其项目中、需要2个 UART、2个 SPI、2个 I2C 和12个 INT。 您能给我们一些建议吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    CC2642R-Q1具有以下硬件通信资源:2个 SPI、2个 UART 和1个 I2C。  可以在任何 GPIO 引脚上配置这些引脚。  通过使用 Sensor Controller Studio 中 的位 bang 软件解决方案并使用启用传感器控制器的引脚、可以满足剩余的 I2C 要求。  这些接口组合在一起将需要大约16个引脚、为中断引脚留出15个引脚、中断引脚也可以从任何 GPIO 进行配置。

    此致、
    Ryan