This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:[RTLS][多标签]当多个标签处于不同的距离时、RSSI 值会急剧漂移

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1058402/cc2652r-rtls-multi-tag-when-multiple-tags-are-at-different-distances-the-rssi-value-drifts-dramatically

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好 TI

我已经执行了一个测试来观察 RSSI 的变化

1.每10米放置一个标签(Anchor ->"De"->"C5"->"C8"),但一次只需启用一个标签:无论距离远或接近锚点,RSSI 变化都很小且稳定。 (差异:10dB)

2. 将 C5带到 DE 的一侧、启用两个标签: RSSI 变化变得更大一点。  (差异:17~20dB)

3. 将 C5返回到原始位置,并启用3个标签:C8的 RSSI 变化高达40dB,最大 RSSI 高达-60dB (应仅具有-80~-90dB)

此问题发生在 LNA 正常增益和高增益锁定上。

当标签在差分距离(RSSI 水平)上时、RX 增益控制似乎有一些问题

我感到惊讶的是、高增益锁上也出现了这个问题

//覆盖 CMD_BLE5_RADIO_SETUP
uint32_t pOverrides_test_ble1Mbps[]=

   // override_ble5_setup_override_1mbps.json
   //蓝牙5:将试音长度设置为20us
   HW_REG_OVERRIDE (0x5320、0x03C0)、
   HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x35FF)、//强制高增益设置
   //蓝牙5:补偿 synctimeTimeAdjust
   (uint32_t) 0x015302A3、
   (uint32_t) 0xFFFFFFFF
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新信息、我使用的 SDK5.3和 RSSI 数据来自扫描报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我们很快将邀请专家为您提供帮助。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    首先、在打开的环境中、可以看到从连接间隔到连接间隔的一些 RSSI 差异是正常的。 环境中的其他器件也在进行传输、并且低功耗蓝牙通道的活动级别不同。 此外、环境产生的反射在各个通道之间或整个时间内都不恒定。

    在测量受到严重干扰的信道上的弱 RSSI 时、AGC 选择稍高的增益并导致 无线电饱和。 这会导致所报告的 RSSI 中出现错误。
    锁定在目的上 AGC 至高增益会增加饱和风险并对 RSSI 测量的质量产生负面影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅测量通道37、38、39上的非连接的广播包。

    在每次测量中都可以看到相同的情况

    我们还会在正常增益下测量它。 看到相同的问题。

    由于距离和薄壁隔离层、C8的 RSSI 无法达到-50dbm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我已经提到了连接事件、但广告也是如此。 实际上、由于广告是在稍微繁忙的频道上发送的、因此效果更加重要。

    同样、如果信号路径上的元件(如您提到的墙)衰减信号或产生反射、则效果也会增加。

    换言之、我们在这里可以做的事情不多、因为问题与射频信号的性质直接相关。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    我使用差分衰减器执行3个标签测试(0dB、10dB、20dB)

    此测试与射频电缆连接、以避免无线信号的变化

    连接到20dB 衰减器的"Tag97"、我还测量 了"独立 Tag97"

    我在"Tag97"上发现了2个问题

    1.与“独立 Tag97”相比, “Tag97”RSSI 相对较弱,同时测量3个标签时具有很高的可变性

    2."Tag97"的峰值点与"Tag85"的值相同。 我怀疑、这次 Tag97的值实际上是根据 Tag85测量的、因为我们曾在"E4:E1:12:E0:22:DE"和"E4:E1:12:E0:22:C8"上测量过类似的 IQ 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的深入研究。

    我可能必须重新进行测试、以便提供良好的答案。 这可能需要一些时间。

    在此之前、请您回答以下问题吗? 我的目标是确保我尽可能重现您的结果。

    • 您能否帮助您充分了解"独立"的含义? 我想这意味着您同时测量了蓝色、灰色和橙色。 然后、在单独的测试中、您测量了"独立"。 正确吗?
    • 哪些对讲机覆盖项用于获取这些结果? 您是否强制使用 AGC 增益? 如果是、您是否能够通过自动增益控制功能重现问题?
    • 您能否提供一个代码片段来显示如何收集 RSSI 值?
    • 是否可以指定标记的广播间隔?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您能否帮助您充分了解"独立"的含义? 我想这意味着您同时测量了蓝色、灰色和橙色。 然后、在单独的测试中、您测量了"独立"。 正确吗?

    =>是的,是的,正确。

    • 哪些对讲机覆盖项用于获取这些结果? 您是否强制使用 AGC 增益? 如果是、您是否能够通过自动增益控制功能重现问题?

    =>我强制 LNA 处于高增益模式。 我将在原始设置上执行它。

    uint32_t pOverrides_test_ble1Mbps[]=

       // override_ble5_setup_override_1mbps.json
       //蓝牙5:将试音长度设置为20us
       HW_REG_OVERRIDE (0x5320、0x03C0)、
       HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x35FF)、//强制高增益设置
       //蓝牙5:补偿 synctimeTimeAdjust
       (uint32_t) 0x015302A3、
       (uint32_t) 0xFFFFFFFF
    };

    const boardConfig_t boardConfig =

     rfFeModeBias = RF_FE_MODE_AND_BIAS、
     rfRegTbl     =(regOverride_t*) pOverrides_test_ble1Mbps

    • 您能否提供一个代码片段来显示如何收集 RSSI 值?

    =>我只需在 rtls_connectionless.py 中将扫描时间更改为60s,然后搜索所有扫描报告的 RSSI 值。

    • 是否可以指定标记的广播间隔?

    =>在这些测试中保留原始设置(100ms)。  CTE 间隔设置为50ms

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些详细信息。

    当您有一些默认 AGC 设置的结果时、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来默认 AGC 具有类似的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 我在周五预订了一个时间槽来运行与您在我们的实验中相同的测试。

    同时、如果您没有太多工作要做、您可以尝试使用 simple_peripheral 和 simple_central 示例进行重现吗? 我想看看不同的无线电贴片是否能在这里提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以尝试 simple_central、但您知道是否有任何 python 脚本读取扫描结果的 RSSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    实际上、simple_central 示例不是直接用于报告广播器的 RSSI。 因此、您可以按如下方式修改示例:

    -在 SysConfig > RF stacks > BLE > Observer Configuration > Advertise Reports 字段中、向选择添加"RSSI"

    -在 simple:central.c 中、在"CASE SC_EVT_ADV_REPORT:"下、您可以使用访问 RSSI 值

    GapScan_Evt_AdvRpt_t* pAdvRpt = (GapScan_Evt_AdvRpt_t*) (pMsg->pData);
    advRssi = pAdvRpt->rssi;

    您的问题让我想知道我是否正确理解了您使用的蓝牙广播。 假设您将 python 脚本与 RTLS 示例一起使用、您是否更愿意使用在所有辅助通道上发送的定期广播?

    如果不是、请您再解释一下哪些广播会提供有关您访问 RSSI 的方式的更多详细信息。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

       是的、我将 python 脚本与 RTLS 示例结合使用、我只需过滤扫描结果即可

    {'type':'event'、'command':'rtls_CMD_scan'、'payload':{'eventType':0、'addrType':0、'addr':'E4:E1:12:E0:22:97'、 'RSSI':-77、'advSID':1、'periodicAdvInt':40、'dataLen':18、'data':'0E:08:52:54:4C:53:52:65:73:70:6F:6E:64:65:72:02:01:06'}}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我一直在与 Clement 内部讨论您的问题、并在我们的实验室中进行复制。 我已经完成了一些初步测量、似乎在多个器件进行广播时指示几 dB 的噪声(+/- 2dBm)、但其程度与您报告的结果不同(+/- 10dB)。 我认为您的设置可能会有问题。  这让我有几个问题。

    1.您是在辐射模式还是传导模式下进行测量? 我假设辐射是因为您讨论了如何将 LaunchPad 放置得更远。 您可以确认吗?

    2.您的环境中是否有其他辐射源? 如果是、您能否减少超过2.4GHz 的流量?

    3.图形中的 x 轴是什么? 时间或采样数?  

    4.您能否在使用/不使用其他阻塞信号的情况下计算测量的实际平均值和标准偏差、以证明这两种情况之间存在显著差异?

    通过将三个以传导模式广播的 LaunchPad 连接到组合器、然后通过衰减器连接到屏蔽盒内的扫描 LaunchPad、我能够生成以下图形。 我在三个 LaunchPad 中的一个(图形上的橙色轨迹)添加了一个额外的10dB 衰减器。 我将所有器件设置为5dBm 的 TX 功率。 (我不建议重复-20dB、因为这是我们 PA 的次优设置、可能会产生不一致的结果)。 然后、我使用 simple_central 和 simple_peripheral 作为代码示例并对其进行了修改、以便中央只查找3个外设器件、而外设将使用公共地址进行广播。

    全部3个 LaunchPad 广播

    只需一个 LaunchPad 广播

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您是在辐射模式还是传导模式下进行测量? 我假设辐射是因为您讨论了如何将 LaunchPad 放置得更远。 您可以确认吗?

    =>最初问题发生在辐射模式下,但 为了减少变量,我在11天前更改为传导模式。

          我发现传导模式仍然存在问题、因此请继续讨论传导模式。

    2.您的环境中是否有其他辐射源? 如果是、您能否减少超过2.4GHz 的流量?

     =>它被传导

    3.图形中的 x 轴是什么? 时间或采样数?  

    =>时间(RSSI 的采样时间)

    4.您能否在使用/不使用其他阻塞信号的情况下计算测量的实际平均值和标准偏差、以证明这两种情况之间存在显著差异?

    上传原始数据、平均值、STDev

    e2e.ti.com/.../raw-data.xlsx

    我的连接图如下所示、我使用了 RTLS 示例。 标签的 TX 功率也是5dB。

    您还能尝试将 simple_central 和 simple_peripheral 作为我的连接方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    这太棒了! 我很高兴我们正在研究非常类似的示例。 您能否尝试使用 simple_peripheral/simple_central 代码示例来查看这是否是软件差异? 我将在此处添加我的代码以节省时间。

    要使用、请按中央的右侧按钮开始收集数据、数据将通过 UART 引脚发送到  连接的计算机中的终端。 您还必须更改  SimpleCentral_processAppMsg 函数的 SC_EVT_ADV_REPORT 事件、以筛选广播设备。 我发现、如果没有此代码、扫描设备也会接收其他广播设备(甚至是来自环境的弱辐射信号)。 我通过将 simple_peripheral 代码设置为在广播时仅使用公共器件地址、然后对中央代码中每个外设地址的最后2个字节进行硬编码来标识每个外设地址、从而实现了这一目的。 当您在器件上进行仿真时、只需用外设代码刷写3个广播器件、将每个器件插入一个终端即可读取公共地址、然后将这些地址硬编码到 simple_central 代码中。

    最棒的

    不需要

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_rssi_5F00_measurment.zipe2e.ti.com/.../simple_5F00_central_5F00_rssi_5F00_measurment.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试它。  您是否还可以使用 RTLS 示例在您的一侧尝试我的连接设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    使用我首先提供的代码让我知道您的结果、我很乐意尝试您的代码。 我不想重复工作、因此如果您发现结果与我提供的代码有差异、那么它很可能是软件修复。 否则、我们可能需要调试硬件和测试设置以找出差异、在这种情况下、复制软件可能不是更有效的方法。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

        看起来像 simple_peripheral/simple_central、具有与您一样的稳定结果。

       您可以尝试 RTLS 示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    太棒了!  

    您能给我提供您正在使用的脚本以及您正在刷写到您的 LaunchPad 上的项目吗? 可能需要几天时间、但我很乐意进行验证。

    同时、我认为现在将 simple_central / simple_peripheral 示例置于测试环境中的辐射模式是明智的。 我认为这证实了在无噪声环境中 simple_peripheral/simple_central 代码运行良好。 现在、问题将是这些结果是否传输到噪声更大的辐射环境。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTLRTLS_Responser/RTLS_Coordinator 示例出现问题。

    您可以使用默认设置、并在 PC 上运行 RTLS_connectionless.py (设置 SCAN_TIME=60)以从协调器 UART 端获取报告。

    协调器的过程将首先进行扫描。 我等待扫描完成并强制关闭终端窗口、然后打开日志文件并过滤"RSSI"以检查 RSSI 变化

    如果传导测试没有问题、则无需跟踪 simple_central / simple_peripheral 的辐射情况  

    让我们重点讨论 RTLS 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很好、Valery、我将在周一能够回到办公室时处理这个问题。 如果您在一天结束时没有收到回复、CST 会随意重新打开主题。 感谢您在我们共同解决此问题时的耐心等待。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我在这里复制了您的结果、发现 RSSI 没有类似的偏差。 附件是我在设置上运行 RTLS 演示时获得的输出文件、同时通过3个 LaunchPad 进行广播。  它显示所有器件的 RSSI 最大变化为1-2dB、而不是您遇到的10dB 摆幅。 您使用的是定制硬件还是 TI LaunchPad?

    最棒的

    不需要


    e2e.ti.com/.../12_5F00_20_5F00_2021_5F00_15_5F00_29_5F00_35_5F00_rtls_5F00_raw_5F00_iq_5F00_samples_5F00_f88a5e2d8dc8_5F00_0_5F00_loop1.csve2e.ti.com/.../12_5F00_20_5F00_2021_5F00_15_5F00_29_5F00_34_5F00_rtls_5F00_raw_5F00_iq_5F00_samples_5F00_f88a5e2d8dc8_5F00_2_5F00_loop1.csve2e.ti.com/.../12_5F00_20_5F00_2021_5F00_15_5F00_29_5F00_35_5F00_rtls_5F00_raw_5F00_iq_5F00_samples_5F00_f88a5e2d8dc8_5F00_1_5F00_loop1.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    看起来您仍然使用0dB、0dB、10dB 衰减器。 请帮助使用0dB、10dB、20dB 衰减器

    另请更改以下 RTLS_responser.c 中的设置

    #define PERIDIC_ADV_INTERVE_MIN   40.
    #define PERIDIC_ADV_INTERVE_MAX   40.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我可以在本周稍后时间尝试、但由于假期休息、我们现在的实验室人手不足、因此可能会有一些延迟。 如果您有可用的设备并且准备好了设备、您也许可以更改设置以模拟我的设备? 您的结果似乎远远不常见、因此最好模仿我的设置以确保测试设置正常工作。 此外、您是否正在使用 LaunchPad 或定制硬件?

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的大力支持 Nathan。

    我已经尝试过包括您在内的多个案例。 但20dB 衰减器的问题更为明显

    我使用了定制硬件(射频路径遵循 TI 的设计)、可以使用 LaunchPad 重试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Valery、

    我强烈建议使用 LaunchPad 进行此测试、以降低硬件问题的可能性。 请告诉我您何时能够这样做、我很乐意发表评论。 同时、我将在本地寻找合适的测试设备、但了解这可能需要更多时间。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    LaunchPad 也有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    感谢您的观看。 我会尽力确认您在我结束时的调查结果、但可能需要一两周时间、我们才会在假期提供员工和设备。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

     有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我还没有为您提供更新。 我将能够在星期五之前回到实验室、更密切地模拟您的设置。  如果您的设置仍然可用且准备就绪、也许您可以模仿我对10dBm 衰减器的设置、以查看问题是否与您的测试设置/环境有关? 如果您看到此错误、我们可能能够确认它是设置问题、并且它可以正常工作、那么我们已经将 此错误描述为更高的特异性、并在此过程 中让您更接近可行的解决方案。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    当两个标记信号的强度有很大差异时(>20dB),很容易发现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我在实验练习中找到了20dB 衰减器、并更改了代码以将  PERIDIC_ADV_INTERVAL_MIN 和 PERIDIC_ADV_INTERVE_MAX 设置为40

    #define PERIDIC_ADV_INTERVE_MIN 40.
    #define PERIDIC_ADV_INTERVE_MAX 40.

    但是、我仍然发现我的 RSSI 的偏离不像你的那样明显。 我仍然报告最大偏差为2dB。 您可以在附加的日志文件中看到这一点。

    您是否在具有大量射频干扰的环境中取得了成果? 可能在制造建筑中? 我们有时会在类似的位置看到奇怪的 RSSI 读数。

    附件是我使用的项目和十六进制文件、以及 python 脚本和日志文件。 也许您可以在 LaunchPad 上使用这些确切的文件进行复制?

    e2e.ti.com/.../RTLS_5F00_project_5F00_files.zipe2e.ti.com/.../hex_5F00_files.zipe2e.ti.com/.../rtls_5F00_connectionless_5F00_log.zip

    e2e.ti.com/.../rtls_5F00_connectionless.py

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您的日志为空。 您能帮助再次上传。

    我将使用您的十六进制图像重试。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我重新连接了它。 现在可以再试一次吗?

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    我帮助回复 Valery 的信息!

     我得到了日志数据、结果是可以的。 我还会在我的环境中测试您的图像、但仍然有问题。

     

           我发现如果连接所有标签的电源将更容易出现此问题(所有标签将同时打开)

     

           因此、我想这些标签可能同时执行一些操作(它们具有相同的广播间隔)

           

           我将每个标签的周期 advint 更改为略有不同。 我发现标签的信息确实是错误的(这是另一个标签的信息)

     

    1.  01_13_2022_23_03_03_COM7_rtls_connectionless_orig.log

     E4:E1:12:E0:2A:85的周期 advint 为40、但有时扫描报告看起来像其他标签

     

    .01_13_2022_23_54_18_COM7_rtls_connectionless_orig.log

    相同的行为、只需更改周期 advint 和衰减器设置

     

     

           此问题在信号较弱的标签中尤其可能出现

     e2e.ti.com/.../01_5F00_13_5F00_2022_5F00_23_5F00_03_5F00_03_5F00_COM7_5F00_rtls_5F00_connectionless_5F00_orig.loge2e.ti.com/.../01_5F00_13_5F00_2022_5F00_23_5F00_54_5F00_18_5F00_COM7_5F00_rtls_5F00_connectionless_5F00_orig.log

           因此、我认为在广播消息的一部分发生冲突时、强信号可能会覆盖弱信号、从而导致判断错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您添加此 Gary!  

    请 向我发送您正在使用的电路板的原理图/布局文件。 我注意到、即使您的器件未将两个广播器混频、您测得的 RSSI 的可变性似乎比我的要大得多。 这里可能存在射频问题。

    此外、我将在 Clement 中循环讨论该软件、Clement 在这项技术方面拥有比我更丰富的经验。

    总结 Clement 的问题、

    我可以使用一个协调器和多个广播器在 SDK 5.10上运行 AoA 无连接演示、而不会出现任何问题。 我在传导模式下使用 LaunchPad 运行演示、并连接了衰减器和分离器。 但是、当 Gary 和 Valery 运行完全相同的十六进制文件时、它们会看到 RSSI 的变化要大得多。 此外、他们的协调器似乎会混淆每个源的 RSSI、使用广播器 B 的句柄报告广播器 A 的 RSSI、使用广播器 A 的句柄报告广播器 B 的 RSSI。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 launchpad 作为协调器、使用我们的电路板作为响应器。

    附件是我们的原理图和布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Valery、 您能否发送 Gerber 文件以便我查看它?

    同时、您能为我尝试两件事吗?

    1.您能否尝试在每个电路板上使用不同 SID 运行广播。 您可以在#define  GAPADV_PARAMS_AE_NC_NS 行中更改 SID。 它们可以是0-15之间的任何值。 请将其分别更改为0、1和2。

    2.您可以在不同的时间重置电路板吗? 我们知道、如果您同时重置它们、则广播将彼此同步。 您能否重置一个板、暂停、重置下一个板、然后暂停并重置第三个板。 这将确保广播不会彼此直接同步。

    最好

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以下载 Allego 免费查看器以获取返修文件

    1.您能否先帮助我检查数据包信息错误的原因(另一个标签),我认为 SID 更改测试与以前类似

    2.同步引导的目的是使问题更容易重现。 由于我们将 CTE 间隔设置得太快、因此在标记数量太大时、仍然很容易发生冲突。 实际上、我们还使用单独启动的无线测试、也遇到了此问题。 此外、我们不仅会在扫描时发生、而且还会发现使用 IQ 计算定位时位置突然跳转的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣。 您能否共享一些日志或图片、以便我可以内部共享?

    此外、您能否为我再尝试一次测试。 在设置过程中添加以下代码行会将 PA 使能和 LNA 使能引脚链接到 DIO7和 DIO6、当您分别发送和接收时、这些引脚会变为高电平。 这将允许您监控每个设备的发送/接收时间。 您能否确认、当发生此错误时、不是因为您有两台设备同时在同一信道上广播? 您可以使用逻辑分析仪对此进行监控。

    //将 LNA 使能引脚 RFC_GPO0映射到 DIO6 
    IOCPortConfigureSet (IOID_6IOC_PORT_RFC_GPO0IOC_IOMODE_NORMAL); 
    //将 Tx 起始引脚 RFC_GPO3映射到 DIO7 
    IOCPortConfigureSet (IOID_7IOC_PORT_RFC_GPO3IOC_IOMODE_NORMAL); 

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    即使两个感应器同时在同一信道中碰撞也是如此。 还应存在 CRC 错误。

    因此、我认为您想要的测试对您没有帮助

    为什么锚点报告 A 的 MAC 地址、但实际内容是 B 的地址?  这毫无意义

    我想 TI 不会从数据包中重新获取 MAC 地址。 而应使用 MAC 的上一条记录

    这显然是 SW/FW 问题

    我刚才有了日志 01_13_2022_23_03_03_COM7_rtls_connectionless_orig.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    如上所述、您可以发送更改器件 SID 的结果吗? 由于我们无法复制您的设置、我们正在尝试了解您的结果、因此我正在与我们的软件团队合作、他们已确认他们需要此数据来诊断问题。 您发送的日志的 advSID 可能为1或255、我们需要为0到15之间的值。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代为 Valery

    1. advSID 255应该是可连接的非直接通告。 在将这些代码标记为 RTLS_responser.c 后

     

    1. 当我使用相同的 advSID 时、问题仍然存在。 但是、当我在2个标签中设置不同的 advSID 时、问题不能重复。

    我附加了这些测试的日志。

     e2e.ti.com/.../01_5F00_25_5F00_2022_5F00_14_5F00_09_5F00_59_5F00_COM7_5F00_rtls_5F00_connectionless_5F00_orig.log

    e2e.ti.com/.../01_5F00_25_5F00_2022_5F00_14_5F00_17_5F00_06_5F00_COM7_5F00_rtls_5F00_connectionless_5F00_orig.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary 和 Valery、

    感谢您提供此信息! 借助这些特定信息、我可以向 R & D 提交错误报告以进行确认。  您是否可以将 错误事件的监听器日志作为配套资料发送给我们?

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_02_2D00_07.zip

    您好、Nathan、

       我上传测试日志和监听器日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Valery -我现在将在内部转发它。

    最好

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    您是否收到 RD 的任何回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Valery、

    我们尚未得到答复,但这可能需要一些时间。 我的印象是、您可以通过将 SID 设置为不同广播器的不同数字来解决此问题。 情况不是这样吗?

    最棒的

    不需要