Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好 TI
我已经执行了一个测试来观察 RSSI 的变化
1.每10米放置一个标签(Anchor ->"De"->"C5"->"C8"),但一次只需启用一个标签:无论距离远或接近锚点,RSSI 变化都很小且稳定。 (差异:10dB)


2. 将 C5带到 DE 的一侧、启用两个标签: RSSI 变化变得更大一点。 (差异:17~20dB)

3. 将 C5返回到原始位置,并启用3个标签:C8的 RSSI 变化高达40dB,最大 RSSI 高达-60dB (应仅具有-80~-90dB)

此问题发生在 LNA 正常增益和高增益锁定上。
当标签在差分距离(RSSI 水平)上时、RX 增益控制似乎有一些问题
我感到惊讶的是、高增益锁上也出现了这个问题
//覆盖 CMD_BLE5_RADIO_SETUP
uint32_t pOverrides_test_ble1Mbps[]=
{
// override_ble5_setup_override_1mbps.json
//蓝牙5:将试音长度设置为20us
HW_REG_OVERRIDE (0x5320、0x03C0)、
HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x35FF)、//强制高增益设置
//蓝牙5:补偿 synctimeTimeAdjust
(uint32_t) 0x015302A3、
(uint32_t) 0xFFFFFFFF
};