Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
大家好、
客户有以下2个问题:
1. 所提供的例程中+/- 5度波动的主要原因是什么? 该波动的角度值是否存在分布模式? (例如、正常分布?)
2. 在开放式环境中进行测试、下图中、1是更成熟的、2是无源+ AOA 天线板。
°了图中0°线的位置、由半侧测量的数据在较大的40度跨度上波动、左半部分仅在0°线的45°内稳定、并可能在10°处波动、超过45后 、数据不正常。 °例程,它可以在120 μ s 处测量,有很大的差异,原因是什么? (测量结果是在距离被动1 1米的从站进行的、测试地点是在地面上进行的、没有 WiFi 信号、距离墙壁1.5米。)


您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃