This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] QDID145296需要其他测试用例证据

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1060107/additional-test-case-evidence-required-for-qdid145296

主题中讨论的其他器件:CC2564C

大家好、

如果有任何其他测试案例证明、请请求您分享 QDID145296

此致

Alwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    如果您需要其他资源、请使用此链接-> http://www.ti.com/tool/CC256X-CERTIFICATION

    BR、

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 有任何其他测试案例证明 QDID145296 可声明为具有 TCRL 2021-1的控制器子系统、请请求您共享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    我们现已通过 TCRL 版本2020-1的 CC2564C 认证为控制器子系统。 您可以在 QDID 177061下找到该列表。 如果您需要其他详细信息、请告诉我。  

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享控制器子系统 QDID。

    我们的客户更喜欢进行控制器子系统资质审核、以便他们拥有 QDID。 在创建组合组件 QDID 的控制器子系统项目时出现一致性故障:145296。 我们需要添加其他 PICS 来解决一致性错误。 虽然不需要额外的证据、因为这些图片不是任何快速勘误表的一部分、但希望设计支持这些额外的图片。

    基于 TCRL 2021-1的新测试计划不涵盖任何加速错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwin、

    QDID 177061是否解决了客户的问题、因为它是一个控制器子系统? 你有另一个问题吗?

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我   在前面的评论中提到的、我们的客户希望使用组件 QDID 本身。

    我们的客户更喜欢在其末尾进行控制器子系统资质审核、以便他们能够拥有 QDID。 在创建组合组件 QDID 的控制器子系统项目时出现一致性故障:145296。 我们需要添加其他 PICS 来解决一致性错误。 虽然不需要额外的证据、因为这些图片不是任何快速勘误表的一部分、但希望设计支持这些额外的图片。

    基于 TCRL 2021-1的新测试计划不涵盖任何加速错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    也许我误解 了您之前的评论、但 我仍然不清楚客户想要使用哪种 QDID。 您提到客户想要使用组件 QDID、但您也说客户想要进行控制器子系统认证。  

    TI 已将 CC2564C 从组件(已测试)重新认证为控制器子系统 、从而使客户更轻松地进行资质审核。  此控制器子系统可通过 QDID 177061找到。 此列表具有 TCRL 20202-1。  

    您能更详细地解释一下您需要哪些图片吗?  

    谢谢、
    Jacob