This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F-Q1:CC2640R2F-Q1

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F-Q1, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1060581/cc2640r2f-q1-cc2640r2f-q1

器件型号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

尊敬的 TI 工程团队:

我从 TI 网站上阅读了有关汽车 PEPS 系统的技术文章。 我认为 CC2640R2F-Q1适合用作汽车中的接收器模块、但 CC2640R2F-Q1不集成低频收发器功能(125KHz 或134KHZ)、因此 PEPS ECU 应添加 RFID 低频收发器来实现此功能。 但是、如果我想为摩托车设计无钥匙启动系统、我是否需要使用相同的解决方案? 或者、我是否只需要使用 CC2640SR2F-Q1? TI 是否有其他适合摩托车免钥匙解锁和启动的解决方案?  期待您的建议、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rogers、

    我已将您的帖子分配给一位同事、以提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    CC2640R2F 是一款 BLE 器件、可用于 BLE 汽车门禁。 它不支持 LF。  LF 部分需要由另一个 IC 管理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、,μ s

    感谢您的回复。 那么、TI 是否有完整的 PEPS 解决方案、包括密钥卡和 PEPS ECU (HF+LF)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    我的一位同事私下跟你讨论了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、,μ s

    我收到了电子邮件、感谢您的回复。 我现已联系当地的 TI FAE、我们也已将相关项目信息发送给您的同事、以了解更多详细信息。 总之、非常感谢!