This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:采用 CC2541的全新 PCB 设计、无法激活用于连接 CCDebugger 的芯片 CC2541

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1059482/cc2541-new-pcb-design-with-cc2541-and-not-able-to-active-the-chip-cc2541-to-connect-with-ccdebugger

器件型号:CC2541

您好!  

我的线程被锁定了、我不知道为什么。 请为我提供您的解决方案  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1037725/cc2541-new-pcb-design-with-cc2541-and-not-able-to-see-the-chip-info

这是一种新的 PCB 设计、随后是下面给出的参考 PCB 设计

https://www.ti.com/tool/CC2541KEYFOB-RD#design-products

我无法 在 CCDebugger 中看到、不能看到、我没有绿灯。 我使用了 IAR 8051 10、但遇到了如下链接错误

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1005527/cc2541-error-in-the-linker-in-iar-embedded-workbench-software?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC2540%252520IAR%2525208.20#

我也找不到 IAR 8051 8.20

e2e.ti.com/.../1921617

请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将 CC2541定制 PCB 与 CC 调试器连接并启动 闪存编程器 (确保使用闪存编程器而非闪存编程器2)、闪存编程器能否识别您的 CC2541? 如果没有、您能否发布原理图和调试器连接?

    要下载 IAR 8051 8.20版本、我想您需要联系 IAR 以获得帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shah、

    上一个主题已锁定、因为一个月内未给出任何回复。  继续探讨 Fredrik 的问题、您能否共享 您的设置的图像?  请确保调试引脚全部正确(最好通过逻辑分析仪或示波器确认)、并且它们的长度尽可能短。  我将在硬件团队中进行循环、但您也可以将您的定制设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-设计审查

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、很快就会回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经尝试但无法识别 CC2541。 我已将设计提交到下面给出的链接。 请向我提供您的反馈。