This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:将代码从 LAUNCHXL-CC26X2R1迁移到 CC2652P

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1060623/cc2652p-migrating-code-from-launchxl-cc26x2r1-to-cc2652p

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

尊敬的所有人:

当我们尝试通过   选择 CC1352P-2 LaunchPad 将使用 CC26X2R1 LaunchPad 开发的代码迁移到 CC2652P 时、代码会崩溃。 我们使用 SysConfig 工具来配置项目。 根据 SDK 文档、有必要使用平台 CC13XX。  通过调试此问题、我们确定 了代码在-DCC13XX 和-DCC13X2标志同时存在时工作、而在添加第三 个标志-DCC13X2P 时崩溃。

已识别的异常: 硬故障:强制:BUSFAULT:PRECISERR。 数据访问错误。 地址= 0x158000
栈跟踪以 l.c:815的 ll_init (unsigned char)结束;  

由于 LL_Init 是一个内部函数、因此很难确定原因。  我们可以就此问题寻求帮助吗?

SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52

CCS:10.4.0.00006

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zdenek、

    由于 SysConfig 中不支持在这些器件之间切换、因此您需要导入新的 LAUNCHXL-CC1352P-2 (默认情况下适用于 CC2652P 器件)并相应地应用应用应用更改和进一步的代码开发。  您所描述的预定义符号不应手动修改。  如果您仍然遇到问题、请列出用于在设备之间按顺序迁移的步骤。

    此致、
    Ryan