This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564RVMT 和 CC2564BYFVR 之间的差异?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1059856/cc2564-difference-between-the-cc2564rvmt-and-the-cc2564byfvr

器件型号:CC2564

CC2564RVMT 和 CC2564BYFVR 之间有何区别?

 

它是采用不同封装/尺寸的相同器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    CC2564 RVM T 是采用 QFN (四方扁平无引线) 封装配置的 CC2564 (请 参阅数据表第41页)。  我认为 、器件名称中的 T 或 R 应该是 承运人中的包装数量、分别表示小号或大号。

    CC2564B YFV R 采用 芯片尺寸球栅阵列(WCSP) 封装配置。  请注意   、不建议在新设计中使用 CC2564-RVMT、而是 使用 CC2564B (CC2564BRVMR)。

    请告诉我这是否回答了您的问题!

    此致、

    Jessica M. Torres