请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 CC2564RVMT 和 CC2564BYFVR 之间有何区别?
它是采用不同封装/尺寸的相同器件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Chase、
CC2564 RVM T 是采用 QFN (四方扁平无引线) 封装配置的 CC2564 (请 参阅数据表第41页)。 我认为 、器件名称中的 T 或 R 应该是 承运人中的包装数量、分别表示小号或大号。
CC2564B YFV R 采用 芯片尺寸球栅阵列(WCSP) 封装配置。 请注意 、不建议在新设计中使用 CC2564-RVMT、而是 使用 CC2564B (CC2564BRVMR)。
请告诉我这是否回答了您的问题!
此致、
Jessica M. Torres