Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 您好 TI
使用适用于 CC2652R7 BQB 的 SDK、输出功率测试结果为6.5dBm
为什么数据表(最大输出功率为+5dBm)与实际规格不同?
黎亚伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aaron、
最大输出功率为+5dBm 的数据表条目是 CC2652R7的正确和预期值。 在涉及 TX 功率表的初始测试值时存在不一致、这些测试值被错误地添加到 SmartRF Studio 7 v 2.23和 SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK v5.30中、而这些测试值目前正在处理中。 同时、请确保您的应用使用+5dBm 输出 TX 功率值。
此致、
Ryan