This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2652R7射频最大输出功率

Guru**** 2766425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1058739/cc2652r7-cc2652r7-rf-max-output-power

器件型号:CC2652R7

您好 TI

  使用适用于 CC2652R7 BQB 的 SDK、输出功率测试结果为6.5dBm

为什么数据表(最大输出功率为+5dBm)与实际规格不同?

黎亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      有更新吗?

    黎亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    最大输出功率为+5dBm 的数据表条目是 CC2652R7的正确和预期值。  在涉及 TX 功率表的初始测试值时存在不一致、这些测试值被错误地添加到 SmartRF Studio 7 v 2.23和 SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK v5.30中、而这些测试值目前正在处理中。  同时、请确保您的应用使用+5dBm 输出 TX 功率值。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

      好的、谢谢

    黎亚伦