This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:电源电压电平下的时钟速度运行

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1059198/cc2640r2f-clock-speed-operation-with-supply-voltage-level

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:MSP430F6779ALAUNCHXL-CC2640R2

您好!

BLE 是否将 Vcore 作为 MSP430F6779A? 蓝牙当前运行的时钟速度是多少?

这是    TI SimpleLink CC2640R2 SDK 3.30.00.20的 HitHub 链接  

https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/simplelink_cc2640r2_sdk-3.30

这是 LAUNCHXL-CC2640R2 LaunchPad 板链接

https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC2640R2

这是  MSP430F6779A 的链接数据表

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f6746a.pdf?ts=1638525429844&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

谢谢、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasu、

    SimpleLink CC13X0和 CC26X0器件不存在此类频率与电压的相关性。  Arm Cortex-M3的主频率为48MHz、建议 的 CC2640R2工作电压介于2V 和3.6V 之间

    此致、
    Ryan