This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640无线电传输问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2640, BLE-STACK, SIMPLELINK-CC2640R2-SDK, CC2650, CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2, SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1132518/cc2640-cc2640-radio-transmission-issue

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 BLE-STACKLAUNCHXL-CC2650CC2650、、

大家好、团队、

你好。

我代表我的客户发布、请查看以下查询:

我使用 CC2640 RSM 封装以及 JTAG 接口开发了定制 PCB。 我能够成功地对 IC 进行编码、因为我在通过 UniFlash 进行编程时获得了成功的输出。 但我无法看到该器件显示在 BLE 扫描仪应用上。 我正在使用的代码已在 CC2640 Launchpad 上进行测试、因此我知道它可以正常工作。 我还确认、我有一条匹配50欧姆传输线连接到 SMD 天线、该线将匹配到50欧姆。 我希望能获得一些有关如何对这个问题进行顶级调试的帮助。 我要附上用于 PCB 无线电部分的原理图。 我使用 的是 AMCA31-2R450G-S1F-T3 SMD 天线  

提前感谢您。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    客户是使用 CC2640还是 CC2640R2F?  LAUNCHXL-CC2640R2使用 CC2640R2F 和 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK、而 LAUNCHXL-CC2650使用 CC2650 (CC2640可在中使用)和 BLE-STACK。  即使他们能够对适用于 LaunchPad   的代码进行编程、这也会使用 RGZ (7x7)封装、并且客户应进行必要的定制硬件代码更改、以便在 RSM (4x4)封装上正常运行。  应该能够调试应用以确定操作是否有效或者是否被锁住。  如果他们  对硬件有疑问或顾虑、可以将定制设计提交至 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请参阅我的客户的回复:

    非常感谢您的帮助。 我使用的是 CC2640 R2F。 我有另一个问题。 在线资源上是否有任何代码可用于对 CC2640R2F RSM 进行编程以检查天线是否正常工作? 我已经根据数据表中提到的单端应用来设置原理图。

    再次感谢。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03\source\ti\blestack\boards\CC2640R2DK_4XS 目录中提供了 RSM (4x4)设计的电路板文件、并提供了指向 SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 中进行必要更改的说明/指南的链接 :https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/blestack/ble_user_guide/html/ble-stack-3.x/custom-hardware.html 

    此致、
    Ryan