This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:由 boostxl-AoA 获取的大量 IQ 样本无效。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1132998/cc2652r-a-large-number-of-iq-samples-obtained-by-boostxl-aoa-are-invalid

器件型号:CC2652R

各位专家、您好。 我正在使用 RTLS 示例进行实验。 但我遇到了一些问题。 我的设备和环境如下所示。

器件:

  • CC2652R×2.
  • boostxl-AoA×1.

环境:

  • cc13xx_cc26xx_sdk 6_10_00_29
  • CCS 11.0.0

我使用的是 RTLS_Coordinator 和 RTLS_Responder 示例。 boostxl-AoA 插入到 CC2652R 中、其中刷写了 RTLS_Coordinator 示例。 相关配置如下。

RTLS_connected。py:

# ...
        "aoa_pattern_len": 3,
        "aoa_ant_pattern": [0, 1, 2]
# ...
scan_time=6,
connection_interval=10,
continues_connection_info=False,
angle_of_arrival=True,
angle_of_arrival_params={
    'enable_filter': True,
    'slot_duration': 2,
    'sample_rate': 1,
    'sample_size': 2,
    'cte_length': 20,
    'cte_interval': 2
},
data_collection_duration=30
# ...

天线 DIO 配置:
// DO NOT EDIT - This file is generated by the SysConfig tool.
// Antenna DIO configuration (should be adapted to the antenna board design)
uint32 antennaTbl[] = {
BV(27) | BV(28),
BV(27) | BV(29),
BV(27) | BV(30)
};
我使用的角度表示法与下图一致。
我发现、估计的 AoA 通常与实际 θ μ A 相距较远。 起初、我认为它是由环境界面引起的。 然后我选择了一个开放空间、再次尝试了实验、但它不起作用。
 θ 我的°、我想让 Δ I 等于90 μ A。 在我的情况下、AoA 估算值不正确且不稳定。  换言之、 它远远不是真正的 θ 并且是变量。 之后、我进入了 IQ 的相位。
下图显示了具有代表性的数据包的相位图。 根据我的配置、使用了 boostxl-AoA 的 A1.x。 我对天线 A1.1使用了红点、对天线 A1.2使用了蓝点、对天线 A1.3使用了绿点。 在绘制以下图时、省略了前八个(1...8/45)和最后一个 IQ 样本(45/45)。 因此、图中仅绘制了36个样本。 在本例中、最内圈代表第9个到第11个样本、而外圈代表后续样本。
上图中的相位轮调显然不符合预期。 主要有两点。
1、相位从红色旋转到蓝色、从蓝色旋转到绿色不匹配。
2.从红色到蓝色的相位旋转高于预期。 理论上、最大值为0.56π(≈101°)、而图中的相位旋转明显超过180°。
这种不正确的相位旋转会给解决 AoA 带来极大的困难。 我想问专家们是否遇到过类似的问题。  此问题的可能原因是什么? 如何深入调试此问题?  
如果能得到你的帮助,我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    请注意、您正在使用已弃用的 launchpad (请参阅此处)。

    您观察到的行为以前没有报告过。 我想知道来自不同天线的数据之间是否存在混淆。 假设在参考周期内使用天线"0"、则预计之后会使用天线"1"。

    除此之外、您收集的数据对我来说似乎非常好。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="370266" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1132998/cc2652r-a-large-number-of IQ samplese-by-boostxl-AoA-are -invalid/4203897#4203897"]我想知道不同天线的数据之间是否存在混淆。 假设在参考期间使用天线"0"、则预计在之后使用天线"1"。[/QUERP]

    根据上面的配置、哪种模式是正确的?

    模式1: [0、0、0、0、0、 0、0、0、1、2、 0、1、2、0、1、 2、0、1、2、0、 1、2、0、1、2、 0、1、2、0、1、 2、0、1、2、0、 1、2、0、1、2、 0、1、2、0、1]

    模式2: [0、0、0、0、0、 0、0、0、1、2、 1、2、1、2、1、 2、1、2、1、2、 1、2、1、2、1、 2、1、2、1、2、 1、2、1、2、1、 2、1、2、1、2、 1、2、1、2、1]

    模式 3:[0、0、0、0、0、 0、0、0、0、1、 2、0、1、2、0、 1、2、0、1、2、 0、1、2、0、1、 2、0、1、2、0、 1、2、0、1、2、 0、1、2、0、1、 2、0、1、2、0]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模式1对我来说似乎是正确的。

    -请参阅此文档以 了解有关天线切换过程的详细信息。

    -请参阅 本实验 以了解如何识别使用的天线

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试修改天线模式。

    RTLS_connected。py:

    # ...
            "aoa_pattern_len": 38,
            "aoa_ant_pattern": [2] + [0, 1, 2] * 12 + [0]
    # ...

    [引用 userid="518235" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1132998/cc2652r-a-large-number-of IQ samplese-by-boostxl-AoA-are -invalue">]上图中的相位旋转明显不符合预期。 主要有两点。
    1、相位从红色旋转到蓝色、从蓝色旋转到绿色不匹配。
    2.从红色到蓝色的相位旋转高于预期。 从理论上讲、最大值为0.56π(≈101°)、而图中的相位旋转明显超过180°。[/引述]

    但这种现象似乎仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请验证我之前的回答中所述的切换模式。

    此致、