This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:有关蓝牙的一些问题。

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1133258/cc2652rb-some-questions-about-bluetooth

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352R

大家好、

以下是客户的请求:

客户的设计 由 CCS 进行操作。 他想知道 SDK 中的哪个示例可以 收集和  传输本地数据。  

在该示例中、他需要知道哪些代码部分才能 通过蓝牙发送数据?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是有关申请的更多详细信息:

    信息通过 spimaster 实例收集。 我知道 projiect_zero 可以生成蓝牙、但我在 spimaster 中看不到蓝牙、这意味着我无法使用蓝牙来传输数据。 我应该如何将 通过蓝牙收集的数据传输到计算机。

    此致、                                                             

    Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    客户可以使用 TI 驱动程序(如 spimaster 中所示)开发自己的 SPI 实现、然后将其添加到 project_zero 中。  它们还可以参考其他已使用 SPI 接口的 BLE 示例、例如 simple_peripheral_oad_offchip (用于与外部闪存器件通信)或 multi_sensor (LPSTK-CC1352R 上的加速计接口)

    此致、
    Ryan