This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENERGYTRACE:CC2642R EnergyTrace 问题

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, CC2642R, LAUNCHXL-CC26X2R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1133057/energytrace-cc2642r-energytrace-problems

器件型号:ENERGYTRACE
主题中讨论的其他器件: CC2642RLAUNCHXL-CC26X2R1

您好!

在调试 CC2642R 的 XDS110中、我在 CCS 中使用 EnergyTrace (11.2.0.00007)时遇到了很多问题。

1) 1)使用"probe supplied power"时、我启动调试会话、然后打开 EnergyTrace、然后运行代码。

EnergyTrace 停留在计时器的第一个值上、图形上不会显示任何值变化或跟踪。

使用的目标配置 :

EnergyTrace:

2) 2)使用"Target supplied power"时 、我启动调试会话、然后打开 EnergyTrace、然后运行代码。

"EnergyTrace Technology"选项卡显示"Stream Closed"

目标配置:

EnergyTrace:

3) 3)停止调试会话时、"EnergyTrace Technology"选项卡关闭、"Energy"和"Currice"图形选项卡保持存在。

4) 4)我经常遇到"无法创建器件的控件"错误、需要重新启动 CCS。

请帮助我使用 EnergyTrace。

此致、

Victor Tolosana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    您是否了解 SWRA478 和 EnergyTrace 概述页面?  为此、我不建议更改.ccxml 目标配置文件。  您可以从 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Advanced Tools -> EnergyTrace Technology 查看某些设置、但同样无需更改任何设置。  以下是在 LAUNCHXL-CC26X2R1上运行默认 timerled 示例的结果:

    如果您在 Code Composer Studio 性能方面遇到任何困难、则可以在 相关论坛上发布特定帖子

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    我修改.ccxml 文件、因为我的目标是能够在 探头供电 和目标供电的情况下使用 EnergyTrace、具体取决于目标是否有电池。

    我还需要使用覆盖在 JTAG TDO 上的 SWO。

    我要做的是能够测量目标(Rload)消耗的电流。 电池是否存在(开关 S1)。 如果有电池、请使用目标供电、如果没有电池、请使用探头供电。 如果它可以是自动的(可能是使用脚本?)会更好,但如果我们必须更改 CCXML 以针对电池/无电池进行调整,这是可以的。

    原理图:

    我继续进行实验、我遇到的问题是、为了使 EnergyTrace 与探头供电、不应连接 TGTVDD (SENSE)。 它可防止在电池处于时使用探头提供的电源模式。

    要么我没有找到它、要么 XDS110文档非常不完整、尤其是关于 TGTSUPPLYIN 和 TGTVDD (SENSE)的文档。 您能解释一下 TGTVDD (SENSE)的用途(在探头和目标供电模式下)吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 XDS110调试探针用户指南产品页面

    根据 LaunchPad 用户指南:"要使用 EnergyTrace、电源跳线必须位于 XDS110电源位置、并且必须安装 XDS 接头上的3V3跳线以向目标提供电流。 XDS 接头上的其他跳线是可选的。 EnergyTrace 仅支持3.3V 电源电压。  《测量电流消耗 应用报告》中的第7章介绍了如何从 CCS 运行 EnergyTrace。"

    总之、您可能需要考虑不同的功耗监控解决方案。

    此致、
    Ryan