This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3 OTA 升级内部闪存大小问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2640, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1131355/cc2651r3-cc2651r3-ota-upgrade-internal-flash-memory-size-issue

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: CC2640CC2642R

我已经使用 CC2651R3制作了一个新的定制板、但由于没有 ROM、因此我没有意识到可执行性大于 CC2640上的可执行性。 我已用项目0声明并删除了我不需要的所有内容、现在具有最低有效固件、且可执行文件大小为0x2bfe3、且占可用总内存的一半以上。 我的应用程序可能仅需要几 KB 的时间。 是否可以按照 CC2651R3数据表第1页"支持无线升级(OTA)"中的说明对内部闪存进行 OTA?

如果这是解决方案、我找不到 CC2651持久应用程序的任何示例。

任何帮助或向正确方向指示都将非常令人感到满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是 Reto、

    project_zero 示例支持 使用外部闪存器件的片外 BIM。  由于自定义电路板中最可能未考虑到这一点、因此您可以考虑更改为具有 simple_peripheral_oad_onchip 示例的引脚兼容 CC2642R。  请注意、CC2651R3确实支持片上 OAD、适用于 TI 15.4-Stack 等更小的解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    谢谢。 我确实更改了 CC2642R 并使其全部正常工作。

    此致

    重做