This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:外部闪存写入(MX25R8035F)

Guru**** 2812265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1064721/cc2652r-external-flash-writing-mx25r8035f

器件型号:CC2652R

大家好、
我正在处理简单的外设片外 OAD 项目。 对于我的应用、我希望将大量数据存储在外部闪存中。 因此、我想知道简单外设片外 OAD 项目用于将 BIM 映像/其他数据存储到外部闪存中的地址范围(起始地址和结束地址)。

通过了解这一点、我可以将我的应用数据存储到简单外设片外 OAD 项目未使用的外部闪存区域中。

此致、
Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam、

    这将取决于通过 OAD 发送的传入映像的大小。 我建议将您的应用程序数据放在可用存储器的末尾、以最大限度地减少覆盖的可能性、甚至包括一些错误检查、以确保您的两个页面不会相互覆盖。 您可以在 OAD/OAD.c 的 oadImgBlockWrite 中找到许多此代码

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

         我们将在外部闪存中存储多达16MB 的数据。 因此、我们无法将应用程序数据放置在最终可用内存中。 因此、我们需要知道在外部闪存中分配的确切存储器位置、以存储通过  OAD 在 简单外设片外 OAD 项目中发送的传入映像。 请在这方面帮助我们。

    此致、

    Aslam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aslam、

    如果您看 一下此处的文档、您会发现 、外部存储器设备中为传入映像分配的空间是动态分配的、因此它可以占用尽可能多或很少的空间。 如果您担心使用要存储在闪存中的数据覆盖 OAD 映像、我建议您实施 软件以防止数据和 OAD 映像相互覆盖、可能是计数器或最大存储器大小。

    最棒的

    不需要