This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:音频流开始后立即断开器件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1065631/launchxl-cc26x2r1-disconnect-device-as-soon-as-audio-streaming-start

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

您好 TI 团队

我正在开发 CC26x2 Launchpad SDK v2.40 BLE 音频传输项目。 我使用 此示例 项目将音频从外设传输到中央、但一旦音频流开始、它就会断开。

当我在中央侧配置以使用 ADCM 或 mSBC 外设启动流时、会断开连接。

我遵循了这里提到的步骤。

github.com/.../central_bidirectional_audio

我 是否遗漏了任何步骤? 我们将感谢您的任何帮助。

谢谢

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj、

    感谢您发帖。   是否也连接了 CC3200AUDBOOST? 否则、可能需要对连接的电路板有一定的依赖、以便从外设板获取音频流数据。 我建议使用调试器来查看中央设备是否已停止或进入异常(对外设也执行相同的操作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar、是的、 CC3200AUDBOOST 连接到两个 LaunchPad 上。 我不知道有哪些依赖关系。

    我已将外设侧的耳机线性连接到中间侧的另一个耳机、然后进行首次初始化以开始流式传输、但它会立即断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考 e2e.ti.com/.../3436555中的讨论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 对这个问题的研究。 您共享的上面的链接非常有用。

    测试结果如下:

    1.通过在两个硬件上运行 AUDIO_ECHO_TEST 示例来确认 CC3200AUDIOBOOT 硬件、并且运行正常。

    然后、我编译外设和中央项目、并在两个不同的板上进行编程。

    但是我遇到了与您共享的链接的主题中报告的问题类似的连接错误。

    4.我在中央更改不同的 PHY 配置进行了测试,但大多数都有类似的错误。

    我将 PHY 的配置更改为"PHY:1M、编解码器:mSBC、 FS:16kHz"、这不会在开始流式传输后1分钟内引发错误、但我听不到来自"线路输出"的音频。

    我使用 BLE 扫描仪确认了我的网络、附近没有其他 BLE 设备在运行。

    不确定它为什么不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在工作。 问题是选择数字 MIC 的默认外设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果错过了3个以上的连接事件、您是否已尝试修复停止流式传输? 您能否在清洁的环境中进行测试?