Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
TI 工程师、
我尝试了“adcbufContinuous_CC2650_LAUNCHXL_TI”示例,我设置了“adcBufParams.samplingFrequency = 1000;”和“#define ADCBUFFERSIZE (25)"。 我在 ADC 回调函数中添加了一些代码、以打印时间戳、如图所示。

回调函数应每25ms 执行一次、但它打印的时间戳显示 它每24.85ms 执行一次。

我真的很困惑为什么时间小于25ms,因为25*0.001=0.025s。