This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:将示例从 CC2650迁移到 CC2650STK

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1065480/cc2650stk-migrate-example-from-cc2650-to-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: CC2650LAUNCHXL-CC2650

TI 工程师、

我使用了 CC2650 Launchpad、但现在我需要一个更小的电路板。 在购买 CC2650STK 之前、我注意到在适用于 CC2650的 TI-RTOS - 2.21.00.06中、CC2650 LaunchPad 具有 ADCBuf 示例和射频示例、但 CC2650 SensorTag 没有。 我是否可以询问将这些示例迁移到 CC2650STK 需要做什么? 复制应用程序代码是否足够、例如 adcbufContinuous_CC2650_LAUNCHXL_TI 中 adcBufContinuousSampling.c 中的代码。

期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、在 CC2650STK 上运行 LAUNCHXL-CC2650的 ADC 示例没有问题、但您必须根据 CC2650STK 原理图修改板级配置文件中的引脚设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以 在 CC2650STK 上运行射频示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、也没问题。