This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:如何配置时钟模块的时钟源

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1065350/launchxl-cc2650-how-to-configure-the-clock-source-of-clock-module

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650SYSBIOS

TI 工程师、

由于我需要在程序中准确地记录时间戳、我现在正在学习 CC2650的时钟源。

通过研究数据表和 TRM、我了解到有两个外部时钟源 XOSC_HF 和 XOSC_LF 以及两个内部时钟源 RCOSC_HF 和 RCOSC_L

通过学习 TI-RTOS 内核用户指南、我了解到有四个时钟模块时钟、计时器、秒数和时间戳。

我计划使用时钟来记录时间戳、但我不知道启用时钟模块的时钟源。 我注意到数据表中有这样一段:

这是否意味着时钟模块的时钟源可以配置为 XOSC_HF 或 RCOSC_HF? 由于我了解晶体振荡器的稳定性和精度高于 RC 振荡器的稳定性和精度、我希望时钟模块的时钟源可以配置为 XOSC_HF。 我应该如何在 TI-RTOS 中实现这一点?

期待您的回复、谢谢。