This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:射频平衡布线阻抗

Guru**** 2624955 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1064821/cc2640r2f-rf-balanced-trace-impedance

器件型号:CC2640R2F

我 在我的设计中使用 CC2640R2FYFVR 器件。 对于射频路径、我将使用不平衡变压器组件 LFB182G45BG5D920。

下面是我的电路摘要、供我参考。 平衡-非平衡变压器的输出将作为50欧姆阻抗控制布线进行布线。

我的问题是、我是否应该使用100欧姆阻抗将差分迹线(平衡-非平衡变压器的平衡引脚与 MCU 的 RF_P 和 RF_N 之间的连接)布线? 或我需要考虑的任何其他阻抗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已通知硬件团队对此进行研究。
    由于假日季、回复可能会延迟、但我们会尽快回复您。

    快乐的假期和新年!
    -Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有兴趣使用集成平衡-非平衡变压器、我建议参考 CC26xx 器件系列应用 报告中的 Johanson 平衡-非平衡变压器。 本文档介绍了如何在 CC26xx 器件上使用集成式平衡-非平衡变压器、并提供了您可能认为有用的设计文件。 本应用报告使用 Johanson Technology Inc.的2450BM14G0011平衡-非平衡变压器、但文档中包含的信息仍然会有所帮助。 如果可能、我建议切换到应用报告中使用的平衡-非平衡变压器、此平衡-非平衡变压器已经过测试、可与 CC26xx 系列器件正常工作。

    还建议  在制造设计之前使用 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 资源。 如果您申请设计审查、TI 工程师将审查该设计并提供反馈。

    您还可以发现 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 应用报告很有帮助。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在1月的回复

    现在、我有几个问题。

    1、Johanson Balun 的应用报告未指定任何布线宽度或相关阻抗信息。 由于 PCB 堆叠方式不同、恐怕无法按照应用报告使用相同的布线宽度。

    2.此链路 平衡-非平衡变压器和 CC2640R2F (BGA 封装)问题? 有一个相关的问题。 但是、对问题的回答是" WCSP 封装仅用于单端操作"。 如果是、我不能使用 Balun 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计文件包含在应用报告中。 您应该能够下载设计文件、打开布局并参考设计本身的布线宽度和层叠。 原理图的屏幕截图如下所示:

    该设计的原理图显示其采用单端内部偏置配置。 您应该能够参考此设计来使用应用报告中提到的 IC 平衡-非平衡变压器。 射频布线的阻抗应为50欧姆。 强烈建议使用类似于我们的参考设计之一的层叠。 否则、与参考设计的性能相比、性能可能会下降。

    此致、

    1月