This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:读取和写入 CC2650 Launchpad 的外部闪存的过程

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1064202/launchxl-cc2650-procedure-to-read-and-write-external-flash-memory-of-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640

您好!

我使用的是 CC2650 Launchpad、

其中、我使用"Simple BLE Peripheral"成功通过 BLE 接收数据。

现在我想将外部闪 存添加到我的代码中(launchpad 上已经存在)

有人能给我指一下这些资源吗

在这里 、我可以获得完整的过程

读取和写入 CC2650 Launchpad 上可用的外部闪存(1MB)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查 BIM 项目的外部闪存访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、因为我不熟悉 TI 器件。

    什么是 BIM 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BIM 表示引导映像管理器、 如果您安装了适用于 CC2650的 TI BLE Stack、则可以在\projects\ble\util 下找到它、您可以参阅 www.ti.com/.../swru393e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法理解这一点、

    您能详细解释一下吗?

    在 CC2650中是否还有任何其他更简单的读取写入外部闪存的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上,CC2650使用 SPI 接口与外部闪存通信,您可以参考 SPI 驱动程序来研究它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明该过程

    我不熟悉 CC2650

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您需要什么详细信息。 我只能建议您研究源代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解在 CC2650的外部闪存中读取写入数据的详细过程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此示例可能会有所帮助(NVS 外部): https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AFy1df0STMr1PEqWR-kmSQ__krol.2c__LATEST

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您从 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_06_07\examples\util\bim_extflash\cc2640\ccs 导入 bim_extflash 工程、则可以检查 ext_flash.c 实现以了解详细信息、并检查 BLS_bsp.c 以了解如何使用这些 API