This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:我们可以使用电池为 CC2650供电吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1064323/cc2650-can-we-use-battery-to-power-cc2650

器件型号:CC2650

我购买了 CC2650 Launchpad。 是否可以使用电池为其供电以实现便携性。 如果可能、我在购买电池时需要考虑哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 工程师、

    我在数据表中找到它、  

    我通常使用 USB 电缆将 CC2650连接到 PC、因此可以使用3.3V 电池为其供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电池电源用于 CC2650不会出现问题。 通用纽扣电池或碱性电池可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MYC、

    我建议您查看 CC2650STK 资源、因为此 CC2650硬件设计为由电池供电。

    此致、
    Ryan