This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:深度睡眠和关断模式..

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1063930/cc2564c-deep-sleep-and-shutdown-modes

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好、团队 CC2564、

其中详细介绍了 WRT 关断和深度睡眠模式。 我找不到问题。  

我的客户有以下问题...

在新项目中、我们希望使用 CC2564C 蓝牙模块。  我们希望在器件关闭时利用其一些低功耗特性。 有没有机会有一份白皮书在某处解释如何获得最佳的待机电池性能?   

具体而言、我现在尝试弄清的是深度睡眠模式提供的过关断功能是什么?  我假设我在启动时不需要重新加载服务包,这样我就可以缩短

芯片脱离低功耗启动的时间、正确吗?

此外、我还想知道它是否具有任何类型的自动唤醒和睡眠功能。  例如、此芯片将与另一个 BLE 芯片通信、 是否可以让 CC2564C 处于深度睡眠状态、连接间隔为4秒、在该状态下、它将睡眠、开启、 发送 RX 数据包并返回 到深度睡眠模式、直到下一个数据包?

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    由于假期、我不确定团队是否能很快回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    在本文中、我要附加的有关 eHFILL (低功耗协议)的内容中、我们提供的有关深度睡眠模式的唯一文档。 其中详细介绍了通信和唤醒过程。

    e2e.ti.com/.../CC256x-eHCILL-Low-Power-Protocol-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    谢谢!  您是否也可以尝试回答客户的问题?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    [引用 userid="5988" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1063930/cc2564c-deep-leep-and-shutdown 模式"]

    具体而言、我现在尝试弄清的是深度睡眠模式提供的过关断功能是什么?  我假设我在启动时不需要重新加载服务包,这样我就可以缩短

    芯片脱离低功耗启动的时间、正确吗?

    [/报价]

    关断与深度睡眠的不同之处在于关断期间、BT_EN 线路被下拉。 要激活该器件、用户必须通过上拉 BT_EN 线路并下载服务包来重新初始化器件。 或者、在深度睡眠模式下 、器件仍保持其所具有的任何活动连接。 唤醒后、它将进行必要的发送和接收以保持连接。 如果没有连接实例(例如、在连接间隔之间)、器件进入低功耗状态、然后在其已计划网络活动时自动退出此状态。 深度睡眠不需要重新初始化蓝牙堆栈。  

    [引用 userid="5988" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1063930/cc2564c-deep-leep-and-shutdown 模式">此外,我想知道它是否具有任何类型的自动唤醒和睡眠功能。  例如、此芯片将与另一个 BLE 芯片通信、 是否可以让 CC2564C 处于深度睡眠状态、连接间隔为4秒、在该状态下、它将睡眠、开启、 发送 RX 数据包并返回 深度睡眠模式、直至其下一个数据包?[/QUERP]

    是的、我认为是这样。 用户只需在初始化器件时通过 HCI_VS 命令启用睡眠模式(通常在服务包末尾)。 器件不仅可以在任何网络活动时自动唤醒、还可以通过唤醒来接收来自主机的任何通信。 默认情况下、我们的所有 Bluetopia 示例应用都使用深度睡眠。  

    此外,eHCILL 是 TI 通过 HCI 接口将睡眠状态传递给主机的实施方案。

    谢谢、
    Jacob