This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:长期稳定性

Guru**** 2989750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1063806/cc2652rb-stability-long-term

器件型号:CC2652RB

尊敬的支持人员:

与 CC2652‘Normal’相比 ,该芯片在12年 的工作时间内的稳定性如何?

谢谢、此致、

胡安。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否澄清此稳定性问题的背景?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    我的客户正在使用采用 CC2652的水表。  

    由于预计工作时间约为12年、因此它们需要较长的时间稳定性。  

    从长期来看、BAW 的 ppm 偏差是多少? 我们已经建模了这一点吗?

    谢谢、此致、

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、在10年的30°C 温度下、ppm 为+/-40ppm。

    此致