This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:构建错误 simple_peripheral_oad_onchip 工程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1063819/launchxl-cc2640r2-build-error-simple_peripheral_oad_onchip-project

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640CC2642R

你(们)好

大家好、我将按照以下文档 software-dl.ti.com/.../setting-up-environment.html 设置 BLE OAD 环境
我正在使用 inbulit 项目"simple_peripheral_oad_onchip"。 我按照 TI 文档中给出的步骤操作、但当我构建 simple_peripheral_oad_onchip 应用项目时、我收到此错误。
错误-

在链接期间遇到#10010错误;"simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app_FlashROM.out"未构建 simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app
#10099-D 程序不能放入可用内存中。 对齐方式对".cinit"大小为0x32a 的放置失败。 可用存储器范围:
#10099-D 程序不能放入可用内存中。 对于“Group_3”大小为0x93b0的段,定位失败。 可用存储器范围:cc26xx_app_oad.cmd
Gmake:*[All]错误2.
gmaked[1]:*[simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_onchip_app_FlashROM.out]错误1.

OS-Linux (Ubuntu)
CCS 版本:10.2.0.00009


并附上错误的屏幕截图。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    我们不建议在 CC2640器件上运行片上 OAD。  相关文档将于下周推出、但 CC2640上没有足够的存储器来可靠地保存片上 OAD 的映像。 请考虑改用片外 OAD 或使用 CC26X2器件。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回复。

    目前、我们使用 CC2640 RSM (4mm x 4mm)封装。 我想知道是否还有其他器件可以执行 OAD、封装尺寸为4x4 mm、最好与 CC2640RSM 引脚对引脚兼容? CC2642R 似乎没有此封装。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tushar、

    遗憾的是、我们目前不提供此封装中的任何其他器件。 要了解有关我们当前和即将推出的产品系列的更多信息、我建议联系您当地的 TI 销售代表。

    最棒的

    不需要