This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 认证

Guru**** 2555070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, BLE-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1063312/cc2650moda-certification-of-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACKCC2650

各位专家、您好!

请让我确认 CC2650MODA 的认证。

问题1:根据上述信息、我了解以下内容、是否正确?
尽管 CC2650MODA 已获得 BLE5.1产品认证、但所使用的协议和功能是 BLE4.2的协议和功能。

虽然 BLE4.2函数足够了、但我们要确认是否可以在我们要将产品标记为 BLE5.1的情况下使用该函数。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确认您的理解。

    CC2650MODA 实现了蓝牙4.2功能、符合蓝牙5.1标准。 假设您完成了蓝牙资格认证流程(无需测试)、这意味着您的最终产品可以作为蓝牙5.1产品销售。

    此模块现在包含在最终产品清单(EPL) QDID 180401中

    需了解更多详细信息、请访问 https://www.ti.com/ble-qualification -注意: QDID 180401 尚未在本文档中说明、因为它是在2天前获得的、因此文档正在更新过程中。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 非常有帮助。 我正在等待您提供的材料的更新。

    此致、
    还不错