This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:在 CC2640R2L 上使用 ADC

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1062700/cc2640r2l-use-adc-on-cc2640r2l

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

您好!

我刚才对 CC2640R2L 和 CC2640R2F 之间的 ADC 有一点困惑。

在 TRM 第17章中、这似乎仅适用于 CC2640R2F 传感器控制器。

对于 CC2640R2L、我只知道 SDK/驱动程序文件夹中有2个 ADC 示例。

我有2个问题:

1、CC2640R2L/F 之间的 ADC 差异是什么? 我知道传感器控制器可以让系统节省更多电量。

2.关于 CC2640R2L、我只知道 ADC.h 和 SDK 中的2个 ADC 示例、是否有任何方法可以更改 ADC 设置、如 V reference / gain / offset / calibration 等??

非常感谢 e2e 支持。