This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Project Zero 程序卡在循环中

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1061782/cc2650-project-zero-program-getting-stuck-in-a-loop

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

您好!

我正在尝试在 cc2650 launchpad 中对项目零文件进行编程。 我尝试查找 BLE 地址、但它不是广告。 然后、我对应用进行调试、它卡在循环中、显示为

无法在"/db/vtree/docs/git_trees/avara-v/src/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c"找到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

我使用的是 CCS 7.4.0

BLE 堆栈-2_02_01_18

TI RTOS - 2.20.01.18

和 ti 编译器5.2.9。

有什么想法吗?

我以前处理过此代码、但当时我没有遇到此类错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定未修改的工程中是否也会发生这种情况?

    是否可以使用一些断点来查找触发问题的代码片段?  

    您是否了解了器件通过 UART 输出的日志?

    一般来说、您可以查看 调试指南 以了解调试工具的概述。

    [引用 userid="497596" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum 1061782/cc2650-project-zero-program-getting-cstuck in a-loop"]

    然后、我对应用进行调试、它卡在循环中、显示为

    无法在"/db/vtree/docs/git_trees/avara-v/src/ti/sysbios/family/arm/m3/Hwi.c"找到源文件
    找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

    [/报价]

    显然、这种行为也是完全可以预料的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还将 BIM 下载到 CC2650中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我在未修改的工程零文件中遇到了此问题。 我已经解决了这个问题。 我将编译器版本从5.2.9更改为5.2.6、但我不再收到该错误。