我的 Samsung Galaxy Note 9通过 Google Play 安装了应用程序 OK。
LaunchPad 通过 USB 电缆插入到我的 PC 中、绿色 LED 亮起并保持亮起。
当应用启动时、它不会在蓝牙低耗能器件下显示 Project Zero。 刷新扫描不起作用。 应用程序指出正在扫描设备。
蓝牙标识未显示在应用程序顶部、也未显示在手机的主屏幕中。
如果我输入电话设置、连接、蓝牙将打开。 如果我点击蓝牙栏、手机将 ProjectZero 显示为可用设备。
我有两个完全相同的 LaunchPad、两个 LaunchPad 对我的手机都具有相同的行为。
我是否需要调整另一个设置?
谢谢你
老维京