请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 主题中讨论的其他器件:CC2652RB
您好!
我尝试使用 BTOOL 将 CC26X2R1 LP 与 CC2652RB LP 连接。 我使用 了 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78中的 host_test (DTM 模式)项目并在 CC26X2R1 LP 上刷写。 同样、在 CC2652RB 上、我刷写了 simple_perheral 示例项目。
当我将 BTOOL 连接到 CC26X2R1 LP 时、我看到"Device Reset Timeout (设备重置超时)"错误。
稍后、当我单击 BTOOL 中的"Scan"按钮时、CC2652RB 器件在扫描的器件列表中不可见。 我能够在 BLE 扫描仪应用上看到 CC2652RB 信标。
需要有关调试此问题的帮助。
此致
Pratik