This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:DTM 模式下的 BTOOL 测试问题。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1061557/launchxl-cc26x2r1-btool-testing-issue-in-dtm-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

您好!

我尝试使用 BTOOL 将 CC26X2R1 LP 与 CC2652RB LP 连接。 我使用  了 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78中的 host_test (DTM 模式)项目并在 CC26X2R1 LP 上刷写 同样、在 CC2652RB 上、我刷写了 simple_perheral 示例项目。

当我将 BTOOL 连接到 CC26X2R1 LP 时、我看到"Device Reset Timeout (设备重置超时)"错误。

稍后、当我单击 BTOOL 中的"Scan"按钮时、CC2652RB 器件在扫描的器件列表中不可见。 我能够在 BLE 扫描仪应用上看到 CC2652RB 信标。

需要有关调试此问题的帮助。

此致

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    似乎未正确接收发送到 CC26x2R 器件的命令。 以下是您可能要验证的元素列表:

    • 刷写器件后、确保拔下器件并重新插上。
    • 请验证您是否使用了正确的 COM 端口来连接设备、以及是否正确设置了该端口。 下面是我使用的设置。
    • 检查所有跳线(尤其是名为"Rx"和"Tx"的跳线)是否均已正确设置。
    • 尝试使用 launchpad 上的 RESET 按钮来复位器件

    我希望这将有所帮助、

    此致、