This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:无法使用闪存编程器2或 uniflash 加载映像

Guru**** 2591700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1060740/launchxl-cc2640r2-fail-to-load-the-image-using-flash-programmer-2-or-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

尊敬的 TI 团队:

我无法使用推荐的工具(例如闪存编程器2或 uniflash v7.0.0)将预编译的.hex 文件加载到 CC2640R2 launchpad。

预编译的.hex 文件是 C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack\hexfiles 中的 project_zero_zone_unsecure_app.hex 文件。

即使我擦除闪存、错误仍然存在、

下面是我使用这两个闪存工具时的错误消息。

闪存编程器2.

Uniflash v7.0.0

请帮助我们解决此问题。

谢谢你。

此致、

许倩仪