This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无线升级(OTA)支持

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1133432/cc2650-over-the-air-upgrade-ota-support

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2642R

大家好、

请为 Windows 操作系统中运行的 CC2650无线固件更新方案提供任何参考或指南。

我使用的是 BLE Stack 2.2.6。

提前感谢、

Keerthivasan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否了解过 BTool? 此 Windows 工具允许连接 TI 器件(CC2642R、CC2640R2、CC2650)并将其用作网络处理器。 BTool 启用的功能之一是将网络处理器设置为 OAD (OTA)分配器。 然后、该解决方案应使您能够在 CC2650上执行 OAD。

    除此之外、我听说过现有的非 TI 拥有的工具、但我没有找到返回链接。 我想您可以尝试浏览网页(侧注、我建议您查找"python "工具)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、