This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2LRHBR

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2650EMK, CC2650EM-4XS-RD, CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1133086/cc2640r2l-cc2640r2lrhbr

器件型号:CC2640R2L

尊敬的 TI 团队:

我们使用 TI 器件(CC2640R2LRHBR)设计 BLE 模块产品、并支持以下查询。

VDD_EB 为3.3V ( CC2640R2LRHBR 数据表的原理图部分提供了 VDD_EB)

2.为什么需要2个晶体- 32.768kHz 和24MHz

3.我们是否应该遵循  天线设计的相同原理图部分、是否是外部天线?

请分享  CC2640R2LRHBR 的设计文件、  我得到的是 RGZ 封装、而不是 RHB 封装

5、  JTAG_TMSC 和  JTAG_TCKC -编程引脚?

敬请支持

谢谢、此致、

Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    VDD_EB 应介于1.8V 至3.8V 的建议工作条件之间

    LF 和 HF 精度需要这些参数、但 BLE 运行不需要外部32kHz: https://www.ti.com/lit/swra499 

    您可以使用 LAUNCHXL-CC2640R2等 PCB 天线  、也可以使用 CC-ANTENNA-DK-RD 中的示例 

    4.我不知道 要求的是什么、但这里是 质量、可靠性和封装数据下载页面

    cJTAG 编程需要 JTAG_TMSC、JTAG_TCKC、VDDS、GND 和 RESET_N。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    我还在设计中、但没有完成、如果我有任何技术问题、我会问。

    数据表的原理图部分未提供编程引脚连接器

    2.本模块可以与 ESP32-S3模块通信?或者需要检查的任何内容?

    3.此部件推荐使用哪种天线?

    4、任何 TI 模块 、与 CC2640R2LRHBR 规格相同、且内置了发动机或模块、但不包括从我们的角度进行设计。

    请支持。

    谢谢、此致、
    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.查看此 XDS110页面 或参考 LAUNCHXL-CC2640R2设计文件 

    2.都支持蓝牙5 (LE)协议和 UART/I2C/SPI 外设

    LaunchPad 支持 2.4GHz 倒置 F 型天线、以下是天线 选择指南快速参考

    4.使用 LAUNCHXL-CC2640R2进行评估 或查看 3P-wireless-modules 列表

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的设计文件用于 RGZ (48引脚)而不是 RHB (32引脚)、请共享 RHB 封装的设计文件

    2.编程管脚只能是5个管脚?


    此致、

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TI 仅提供带 RGZ 封装的 LAUNCHXL-CC2640R2F、您可以设计自己的 PCB 或查找使用此封装的第三方模块。  您还可以参考 CC2650EM 设计      、例如 CC2650EMK、CC2650EM-4XS-RD 和 CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD、以及一些 迁移硬件设计注意事项

    JTAG 4引脚为 TMS、TCK、TDO 和 TDO。  cJTAG 仅为 TMS 和 TCK。  两者都需要 VCC、RESET 和 GND 连接。  有许多不同的标准连接器、其中最常见的是 Arm 10引脚(并非所有引脚都用于编程)

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉耽误你的回答。

    请分享您的邮件 ID、我可以在其中分享设计的原理图、您可以查看并提供重要的信息。

    谢谢、此致、

    Guru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为此、请提交 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 请求。

    此致、
    Ryan