This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:更新广播函数的一些问题。

Guru**** 2759285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1133275/cc2640r2l-some-issues-about-updating-broadcast-function

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件: CC2640

大家好、

以下是客户提出的问题:

CC2640R2L 是否具有直接更新 CC2640中 GAP_UpdateAddertisingData()等广播内容函数的函数?

我在 CC2640R2L SDK 中找不到该函数的任何定义。 如果没有此类功能、如何更新广播的内容数据?

 

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的参与。 您能否提供一些其他详细信息、帮助我们及时解决此问题? 正在使用哪个 SDK 版本? 这里使用的是 BLE 还是 BLE5堆栈? 这发生在哪个示例上?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    客户使用 的是 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral。

    此外、如何使用  C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_blestack\simple_peripheral?

    此致、谢谢。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    明白了。 感谢您的澄清。 您能否指定客户希望更新哪种广播数据? 如果他们只是想更新广播数据、那么前面讨论的函数就足够了。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    在广播期间触发按钮后、客户将使用新的自定义数据广播该按钮。 那么,是否有一个函数可以直接修改广播内容,如 GAP_UpdateAddisingData(); 函数。

    他应该使用什么方法来更新广播数据、是否有任何示例?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    抱歉、我现在看到客户正在使用 BLE5STACK。 BLE5堆栈中没有单个函数来更新诸如 GAP_UpdateAddertisingData()之类的广播数据。 但是、更新广播 或扫描数据的过程仍然非常简单。  为了更改广播数据,客户需要 使用 GapAdv_prepareLoadByHandle() 和 GapAdv_loadByHandle() 函数来更新数据。 本质上,客户需要  首先调用 GapAdv_prepareLoadByHandle()函数,修改 advertData 变量,并调用 GapAdv_loadByHandle() 函数。 链接的 API 指南中的文档提供了有关如何使用函数的具体说明。

    此致、

    1月