This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:一段时间后蓝牙低耗能无法连接

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1125529/cc1352r-bluetooth-low-energy-fails-to-connect-after-some-time

器件型号:CC1352R

大家好!

我正在使用传感器标签 CC1352R 和 Raspberry Pi Zero W 进行概念验证。我每5分钟注册一次传感器、一切都可以正常工作、直到几个小时后(5/6小时)连接失败或连接正常、但找不到任何功能。 BLE。

我知道它与 raspi 蓝牙堆栈有关、并重新启动了蓝牙服务、但它不起作用。 我必须关闭并重新打开传感器标签、将其插回、它工作正常。 。 是否有任何想法、原因是什么以及如何解决? 还有其他人处理类似问题吗?

Leo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    由于您怀疑 Raspberry PI 存在问题、您是否可以尝试使用 PC 并检查您是否看到与之相同的问题?

    此致、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    是的、我在 PC 上尝试过、但行为是相同的。 我认为问题是 Raspberry PI、正如我之前写的、我重新启动了所有 Raspberry Bluetooth 服务、但它仍然无法正常工作。

    只有重新启动 CC1352、我才能重新连接。 有什么想法吗? CC1352可能有黑名单? 或类似的东西?

    此致、
    Leo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    您使用的是什么 SimpleLink SDK 版本、您的软件基于什么项目? 是"SimplePeripheral"吗?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我将使用默认的多传感器软件。 我没有将任何自定义软件上传到多传感器、正如我们使用它的盒子中出现的那样、也尝试了不同的多传感器、但结果相同。

    此致、

    Leo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    我将尝试重现该行为。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arthur、我尝试了另一种 Raspberry 型号、但结果相同。  

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、您好吗?您可以尝试构建并将最新 SDK (6.20)中的 multi_sensor 固件刷写到您的 LPSTK 中吗? 只需将 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ble5stack\multi_sensor 下的工程导入 Code Composer Studio 即可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我还通过使用以下命令每5分钟询问一次电池状态、设法重现 Raspberry PI 的问题:

    watch -d -e -n 300 gatttool -b 18:04:ED:BE:DB:B6 --char-read --handle 0x004C

    我检查了 LPSTK 中加载的默认 multi_sensor 软件版本、它确实很旧。 更新它是一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、对我来说、这是个好消息

    能否告诉我新版本的软件中是否出现了问题? 这是因为我还没有 Launchxl 板。

    我等你、如果可以尝试、我会告诉你结果。

    此致、

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    我会尝试、我会告诉您是否存在差异。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    器件已经运行了几天。 尽管 gatttool 有时无法获取数据、但我从未需要重新启动 LPSTK。

    我可以通过私人消息向您发送二进制文件如果您有兴趣、则可以使用 TI Starter 应用(最好在 Android 上)将其上传到您的 LPSTK。

    此致、Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    听起来不错! 谢谢!

    是的、我仍然感兴趣。 如何向您发送电子邮件? 还是可以连接到该论坛?

    此致、

    Leo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以通过论坛进行此操作、我将向您发送邀请。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认的 multi_sensor 固件似乎存在内存泄漏。 已找到并将在以后的 SDK 版本中进行更正。