This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:FCC 射频测试、杂散发射和占空比

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1054336/cc2564c-fcc-rf-testing-spurious-emission-and-duty-cycle

器件型号:CC2564C

您好!  

我们使用的是在 CC2564C 上运行的 Panasonic PAN1326C2模块。  我们目前正在测试机构中进行 FCC 和 EN 无线电测试。  
我们观察到杂散发射超过了7.2GHz 以上的限值。  

我们相信、我们可以通过降低占空比的方法、因为该模块的 FCC 报告似乎在降低占空比的情况下通过。  

https://drive.google.com/file/d/1py9K7WcNWfDsJ1Xh97QQ_twh_AcG5Zo9/view?usp=sharing

但是、在阅读 5466.CC256x 测试指南和8715.CC256x VS HCI 命令后、 如何设置占空比似乎并不明显。  

非常感谢

最棒的  
Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您是否使用 HCI 测试仪工具发送 HCI 命令?   您正在使用哪些 HCI 命令?

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    我们不使用 HCI 测试仪工具、  在测试期间、我们无法通过 PC 与模块建立物理连接来进行控制、  
    因此、我们 进一步扩展了一些与类似的 API

    VS_Enable_FCC_Test_Mode 、该模式从我们的主机 MCU 发送。  

    我们使用 的是"Send_HCI_VS_DRPb_Tester_Packet_TX_RX (0xFD85)"  

    感谢您的帮助、  

    最棒的  
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我会仔细研究、并尽快回复您。

    此致、

    Jessica M. Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

    对此有任何更新吗?  

    谢谢、  
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在查看 HCI 命令指南时、降低 占空比看起来是无法控制的。

    在向我们的专家询问此事后、降低输出功率以满足认证要求似乎也是可行的。

    此致、

    Jessica M. Torres