This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:认证

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1056360/cc2652r-certification

器件型号:CC2652R

大家好、

是否有任何 CC2652R 获得 FCC 和 CE 认证的计划? 这方面的时间表是什么?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我认为这里有一个小的误解。 FCC 和 CE 认证应在系统级别进行、而不是在组件级别进行。

    换言之、围绕 CC2652R 构建的产品肯定可以获得 FCC 和 CE 认证-我们有数百位客户已经完成了此过程。

    我建议查看此 应用手册

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    抱歉。 我指 的是 CC2652RSIP。  

    在数据表中、它提到了针对符合全球射频法规•ETSI RED (欧洲)•ISED (加拿大)•FCC (美国)而进行的预先认证。

    这是否已经完成?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    感谢您提供的详细信息。

    目前、我只能向您介绍 CC2652RSIP 器 件的数据表、其中说明已计划完成这些监管认证(请参阅§9.15)。

    我还与负责认证的团队合作。 如果我有更多详细信息、我会向您提供更新。

    此致、