This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:CC2640和 CC2652R7通用 PCB

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1056724/cc2652r7-cc2640-and-cc2652r7-the-common-pcb

器件型号:CC2652R7

您好 TI
  由于当前的 PCB 库存考虑因素以及我们希望保留原始布局、请告知保留当前原理图和布局设计是否正常或存在任何风险?

黎亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC2640-and-CC2652R7-the-common-PCB_5F00_2021124.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    由于感恩节假期、大部分硬件团队都不在办公室、请在下周回答。

    同时、我建议查看我们的硬件迁移指南 :https://www.ti.com/lit/swra582

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

        是的、我遵循 TI 文档 swra582d 更改 了 CC2652R7的原理图、希望 保留 RF 和 VDDS2/VDDS3 原始布局

    黎亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道。

    下周我会让适当的专家发表意见:)

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

       谢谢您、我们期待您早日收到您的回复

    黎亚伦

    INNOCOMM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您还可以将硬件设计提交 至 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您似乎已经考虑了 XTAL、 直流/直流稳压器组件和去耦电容器的变化。 我还建议查看射频路径的变化。 我们已重新优化5dBm 平衡-非平衡变压器和滤波器组件  

    如果您希望对布局进行更深入的审查和/或特定的反馈、请在此处提交审查:  SIMPLELINK-2-4GHz-设计审查

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis

      

       在我们进行内部讨论和确认后、请保留原始原理图滤波器、谢谢

    黎亚伦

    INNOCOMM