This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642R-Q1 PCB 迹线天线

Guru**** 2518340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1057689/cc2642r-q1-cc2642r-q1-pcb-trace-antenna

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2511

大家好、

怀疑相关的 PCB 迹线天线信号。

我们正在设计厚度为1.6mm 的定制电路板,并计划使用迹线天线((应用手册 AN043))。 但我看到天线设计的电路板厚度为1mm (从设计文件-  CC2511_USB_Dongle_Reference_Design_readme_1_3.txt 文档中获取此信息) 

我可以使用相同的天线、还是需要增加天线的长度或短接天线  

有什么意见?

谢谢你

AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    在应用手册  中、它说"还建议使用与参考设计中使用的相同厚度和类型的 PCB 材料。 有关 PCB 的信息、请参阅参考设计中包含的单独自述文件。 为了补偿更厚/更薄的 PCB、天线可以稍微缩短/更长。 "

    谢谢、

    Alexis