This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:BLE 堆栈未启用

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1055933/cc2652r7-ble-stack-not-getting-enabled

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们在 CC2652R7 MCU 的定制硬件中面临 BLE 问题。 我们怀疑 BLE 堆栈未启用、它不会发出任何信标。 我们从 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52 SDK 中刷写了简单外设示例代码、以验证此问题。

我们定制了 CC2652R1 Launchpad、其中 MCU 被 CC2652R7取代、用于测试目的。 在该 Launchpad 中、简单外设代码运行正常、我们能够看到 BLE 信标。

我们还在自定义硬件上刷写了计时器 LED 示例代码、并按预期工作。

我们在 定制硬件中保留了相同的 Launchpad 硬件设计。

使用 TI UniFlash 在 MCU 上刷写输出文件。

需要有关调试此问题的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是几个问题、以确保我正确理解问题并让适当的团队参与其中。

    -是否正确理解同一个 OUT 文件在 TI LaunchPad 上工作、但在您的定制设计中不工作?

    -您是否尝试使用 SmartRF Studio 对您的定制设计运行一些射频测试?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    是的、您的理解是正确的。 简单外设示例代码在 Launchpad 中工作正常、而不是在我们的定制硬件中工作、但 LED 示例代码在这两种硬件中都工作正常。

    是的、我们尝试使用 SmartRF Studio、但看到以下错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般来说、LED 示例是一个不太先进的示例。 即使晶体不能正常工作或天线未正确连接到无线电、此示例也可以正常工作。

    对于 SmartRF Studio、我建议确保关闭 Uniflash 和 CCS、或者至少确保没有任何其他程序访问器件的 COM 端口。 如果 SmartRF Studio 的问题仍然存在、请打开新的主题以获取正确的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 使用 SmartRF Studio 进行测试时、我们已经关闭了 Uniflash 和 CCS、但我们仍然看到这个问题。 我们将打开有关它的新主题。

    谢谢