This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:关于 ToF (飞行时间)

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1055504/cc2652p-about-tof-time-of-flight

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC2640

您好!
我目前正在开发 cc2652R1和 cc2652P、我想知道是否可以使用此芯片计算 ToF 以进行定位。
我找到了有关 cc2640芯片(SDK 2.23)的相关文章、它是否始终受支持? 该解决方案的性能如何?

此致。

Damien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    遗憾的是、我们的 BLE5堆栈目前不支持 ToF。 我们确实有用于获取 到达角( AoA)的 IQ 数据的解决方案、如果这样做有任何帮助的话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    感谢您的回答、

    对于具有 ToF 功能的 CC2640、我希望在两个器件之间的距离测量中获得的精度是多少?这是否与其他能够提供大约10cm 精度的技术相比?

    此致、

    Damien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar:

    其他要点、  

    对于 BLE5、AoA 是否始终 需要 具有两个天线的模块、例如扩展卡"BOOSTXL-AOA"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    正如 Ammar 提到的、ToF 不再受支持。 我们无法评论这种定位技术的准确性。

    对于 AoA、我建议查看我们 专门针对此定位技术的 SimpleLink Academy 实验。

    如果您有更多问题、请告诉我、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Clement 和 Ammar、很抱歉、我的问题有点直接、我发现我对这些有趣的功能感到惊讶。
    我将研究这一点。

    此致。

    Damien。